看文档没有明白浮点型数据使用硬件乘法器的计算,而且官方的例子也很简单。有没有用过的高手,指点一下?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看文档没有明白浮点型数据使用硬件乘法器的计算,而且官方的例子也很简单。有没有用过的高手,指点一下?
楼主你好!
你应该是指乘法器的小数模式Fractional numbers。如果是的话,是配合Q格式使用的。
Q格式是一种使用定点数表示浮点数的方法。乘法器在这个模式下,只做一个了动作,就是将结果自动左移一位,方便取数。以符号型 Q15 * Q12为例,结果为Q27,并且有两个符号位,乘法器自动将32位结果左移一位后,取高16位 作为结果,结果的格式还是Q12。
具体更详细的解释,请楼主参考MSP430 5/6系列的 user guide 的 乘法器 章节,
25.2.4 Fractional Numbers
25.2.4.1 Fractional Number Mode
楼主先看下,看了以后还有不明白的话继续提问。谢谢