This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5419A关于ADC12_A时钟问题



在技术手册上没有找到关于时钟频率的要求,只是说道又一个5M的时钟,不知道最大可以达到几M

  • 楼主你好!

    clk并不关键,ADC模块自带一个时钟发生器。我想楼主关心的应该是采样率。采样率最高为200ksps。

  • 不太明白。采样率是由什么决定的,ADC选择时钟源和分频又又什么作用?

  • 1、ADC的时钟是给ADC的数字部分逻辑电路使用的,包括控制采样保持时间等。

    2、采样率是我们最后获得数据的数据率,是通过SHI信号配合计时器产生的。

    楼主可以先看下 msp430F5 F6的 user guide,然后再继续提问。

  • 你好!

    1.采样率是由什么决定的?

    采样率是由采样保持时间和转换时间决定的,可根据输入信号的带宽和需要滤除的噪声带宽选择一个合理的ADC采样保持时间,转换时间主要和ADC的时钟源频率有关。

    2.ADC选择时钟源和分频又又什么作用?

    ADC的时钟源决定了转换的时间长度和采样保持的计算(均是按照多少个clk设置的),分频器可将ACLK,SMCLK或者MODOSC的频率分频至你所需要的频率上。