TI工程师,你们好!可以介绍一下msp430 带USB模块的开发板吗?需要全面USB2.0功能的。
在网站上,看到这两款开发板,MSP430F5529 USB LaunchPad 和 MSP430F5529 USB Experimenter’s Board。
后面那个太贵了吧,需要$175.00。请问一下,它们之间有什么区别,一般适用于什么应用场合呢?
使用 MSP430F5529 USB LaunchPad,可以足够支持USB的功能吗,最高速率可达到多少?或者还有其他开发板介绍?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,你们好!可以介绍一下msp430 带USB模块的开发板吗?需要全面USB2.0功能的。
在网站上,看到这两款开发板,MSP430F5529 USB LaunchPad 和 MSP430F5529 USB Experimenter’s Board。
后面那个太贵了吧,需要$175.00。请问一下,它们之间有什么区别,一般适用于什么应用场合呢?
使用 MSP430F5529 USB LaunchPad,可以足够支持USB的功能吗,最高速率可达到多少?或者还有其他开发板介绍?
谢谢!
Bruce,你好,谢谢你迅速中肯的回复!
前面忘记补充了一点,开发使用的芯片为MSP430 6系列的MCU,使用MSP430F5529 USB LaunchPad 就可以吗?
大概知道msp430 5系列与6系列主要差别在于是否带LCD模块吧。