芯片MSP430F67791, SD24_B问题
我有点搞不懂了,请帮忙分析下是怎么回事
1.
SD24BCTL0 = SD24REFS | SD24SSEL_1; // Select internal REF
// Select SMCLK as SD24_B clock source
SD24BOSR4 =OSR10;
SD24BCCTL4 |= SD24ALGN | SD24SNGL; // Single conversion
SD24BIE = SD24IE4;
SD24BCCTL4 |= SD24SC;
使用内部参考基准 OSR=1024有效分辨率(频率16M)
精度为2^30
为什么手册上写ADC值从800000-FFFFFF只有12BIT
而不是从000000-FFFFFF?
2.
假使我要将取样率设为256HZ
OSR=128
ADC精度就只有2^21 达不到24bit吗