This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430f4152单片机容易坏

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP430F4132

       我在使用msp430f4152这款单片机的时候,芯片动不动就不能工作了,然后拿热风枪吹一下,芯片就又正常。但是放一段时间后又不正常了,测试复位脚电平只有1点几伏,调试的时候,卡死在晶振那里过不去。这样的板子遇到了很多个了,后来换了个单片机后就正常了。请问各位大侠,是什么原因引起芯片坏掉的了

  • 是不是您的电路设计问题?能不能再详细说明下

  • 楼主你好!

    从你的描述看,这应当是电路设计和制作的问题。

    你提供的信息太少没有办法判断,焊接问题是一个。另外,起振电路设计还有代码配置也有可能。

  •         您好,我们公司现在的产品都是用的430单片机,其它系类的芯片很少出现问题,唯独这款问题很多,搞得人头大。我们在实验室手工焊接样板的时候,10片里面就有6、7片出现这种问题,我同事们都怀疑是手上静电,不过我觉得IC一般不会那么容易烧坏吧,而且我觉得们焊接IC的时候已经很小心了,手基本上不直接触摸IC,我不知道是不是msp430f4152,这款是不是很容易烧坏了。

            还有最近试产了50片板子,机器焊的基本上没有这个问题。还有我前些日子调试代码的时候,出现了更奇怪现象,刚焊接好的时候,也是一切正常,后来不知道怎么也不行了,再重下代码的时候,更让人莫名其妙的问题出现了,仿真器提示我的msp430f4151变成了msp430f4132,虽然两款芯片区别不大,不过头一次碰到这种奇怪的问题,找了几天,还是不知道怎么回事,希望大侠们,帮我指导指导!

  • 楼主你好!

    这颗IC已经大量出货很多年了。建议楼主联系代理商然后联系TI的FAE看一下。

  • 我用的复位电路,是430用的比较常见的电路,3v接个100k电阻然后接个104p电容对地,电容和电阻直接接单片机RST脚,不能开机时,rst脚对地电压为为1.3V左右

  • 推荐值是 47K 和 2.2nF(最大值)