This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题
楼主你好!
这个问题取决于你的输入信号的信号源的特性。信号源阻抗?信号电压幅值?信号的频率成分?
谢谢您的解答。
我的理解是信号源输出阻抗比较大的话可以使用运放进行驱动,或者延长采样时间。但看了实际的驱动电路后发现运放后面有一个RC组合,作用是为adc的输入端提供注入电荷,而且这个adc输入端电荷注入效应会随着信号源阻抗增加而变得更为明显。所以我现在的疑问有两个:一个是加入RC组合后的信号源输出阻抗怎么计算;另一个是对于高输出阻抗的信号源如果不采用运放,而是直接延长采样时间是否也需要在adc的输入端加入这个rc组合。
你的理解是错误的。
1、RC三个作用:1、频域上抗混叠;2、滤波;3、防止ADC采样的时候电流变化影响前级输入运放,起到隔离的作用(如果ADC有驱动运放的话);
2、加了RC后,对于ADC,前级的输出阻抗是:前级信号源的阻抗+(R||C);
3、如果ADC采样的信号源的输出阻抗较大的话,两个措施:1、增加采样保持时间;2、增加运放驱动+RC