Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80USB, UNIFLASH
使用MSP-TS430PN80USB自制板,通过usb口直接连接至PC机(使用usb电源跳线已经设置好,mcu数、模拟引脚都有电压)。win7系统无任何反应,已经安装uniflash_sl.8.1.1.4146 。按usb bsl(S3) 按钮后系统提示“发现系统无法识别的设备”。如果按住不放系统就一直弹窗。
请问是我的操作有问题还是疏忽了哪些操作?已经检查过自制版的电路,没有问题,唯一的就是xt1 的32.768K的晶振没有安装。xt2的4Mhz 是安装到位,也是可以使用的。