如题,我的430转接板做好后,插到最小系统板上,端口状态不稳定。
我现在用的P1.2端口测试PWM,上电后,P1.2端口相连的LED灯一直闪烁。大概闪了7下后,稳定了。
请专家解答一下,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我的430转接板做好后,插到最小系统板上,端口状态不稳定。
我现在用的P1.2端口测试PWM,上电后,P1.2端口相连的LED灯一直闪烁。大概闪了7下后,稳定了。
请专家解答一下,谢谢

在程序初始化的时候先设置该管脚输出为低,在做PWM功能的时候再进行相关设置,应该可以解决该现象。
不行呢
设置了所有引脚都是关闭
PWM输出的时候才开
还是有7下闪动
guangming,
您好。
把所有的程序擦除掉看看还有没有7下闪动的情况。
硬件电路没什么问题。
这样吧,你生成一个空程序烧进去,看LED是否闪烁。如果有闪烁换一块片子再试一次,如果没有闪烁,查看程序代码是否哪里代码不正确导致的。
回Peter_Zheng :
谢谢您的回复
烧空程序
int main(void)
{
return 0;
}
进去后没有LED闪烁状态
准备看下程序是否有问题
谢谢各位