我需要用5438A采集外部信号边沿以计算信号周期,为了提高采集精度,对于XT2,我想使用高精度、低温漂的有源晶振
但是我不确定应该配多少V的有源晶振呢 TRM文档描述如下
我在手册里没有找到DVIO是多少
而且我计划用24MHz的有源晶振作为XT2时钟
那么我是应该用1.8V供电的晶振 还是应该用3.3V供电的晶振呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要用5438A采集外部信号边沿以计算信号周期,为了提高采集精度,对于XT2,我想使用高精度、低温漂的有源晶振
但是我不确定应该配多少V的有源晶振呢 TRM文档描述如下
我在手册里没有找到DVIO是多少
而且我计划用24MHz的有源晶振作为XT2时钟
那么我是应该用1.8V供电的晶振 还是应该用3.3V供电的晶振呢
好的 感谢帮助 我确实没有在MSP430F5438A数据手册中看到DVio这个电源的定义 我在硬件设计时计划使用3.3V供电的有源晶振
不客气,如果您觉得问题有得到解决,可以点击绿色按钮确认答案,方便其他工程师参考。
如果还有其他疑问也请让我们知道。
谢谢