Part Number: MSP430FR6043
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSP430FR6043
您好,
下图中第1处,参考手册上说最小值为0us,为什么我设置不到呢,
该参数 UPS 和 DNS GAP 不应设置为0us。 它表示的是您完成第一个通道的捕获和第二个通道的开始测量后的延迟。您需要确保其中存在gap,以便排出仍留在管道中的信号。
有第2处,这个仪表常数具体怎么填呢
您开始的时候可以填任何数。 这个参数是用于计算体积流量。
volume flow rate = meter constant * dTOF / (absTOFUPS*absTOFDNS)


你好,这是我配置的参数,可是他现在老师出现,Time between measurements is greater than UPS0 to UPS1 Gap这个错误,你可以告诉我是什么方面的问题吗?
您好,
您可以给我在详细讲解-下,UPS AND DNS GAP这个参数的具体过程吗?
您好,
UPS0至 UPS1的gap应该要长于高级参数中这些参数的总和。 请打开PPG Count, 启动ADC Count,PGA 和in bias count.