请问更新MSP430F5529单片机BSL的方法?
以MSP-EXP430F5529LP这个开发板为例,其USB连接到PC后,PC端直接运行BSL_Scripter.exe <file_name>就可以了么?我运行后显示:Hit Unknown Command 。感觉是操作的问题,缺少什么步骤,能提供一下操作说明么?先谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问更新MSP430F5529单片机BSL的方法?
以MSP-EXP430F5529LP这个开发板为例,其USB连接到PC后,PC端直接运行BSL_Scripter.exe <file_name>就可以了么?我运行后显示:Hit Unknown Command 。感觉是操作的问题,缺少什么步骤,能提供一下操作说明么?先谢谢了。
你好,我的意思是想重新刷写boot loader,让430单片机同时支持USB的bsl下载和uart的bsl下载。我用的5529的芯片,请问TI有符合我的需求的boot loader文件么?我有查到SLAA450,里面有相关例程,但是我在用BSL_Scripter.exe下载时,不知道对应的Scripter.txt该如何弄,能提供一个简单的Scripter.txt例子,烧写:SLAA450\5xx_6xx_Released_BSL_Images\MSP430F552x_550x_Family\USB BSL下的文件?谢谢了。
楼主,
如果你想同一个BSL代码既支持串口也支持USB的BSL下载的话,可能需要自己去写。另外,烧写的txt文件就是符合TI标准的txt文件,这个文件可以通过IAR或者CCS生成。
你好,谢谢你的回复,我说的txt文件不是你说的那个文件,是我上传的附件中的script.txt文件,这种类型的。这个附件是你们以前上传的,我把script.txt中的COM口改成了USB口,结果烧写失败。我想问一下,刷写bsl文件的流程具体是什么样子的?是否可以直接用IAR或者CCS更新?