This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因为太爱那块小板子了,自己所以想动手制作一块,自己稍微修改了一下PCB,准备找厂家制作几块。可是,之后的事情该怎么办?比如:MSP430F1612里面的仿真程序在哪里有?怎么下载进去?
我没有FET430UIF,可以用通用的JTAG仿真器下载吗?TI的JTAG协议命令是不是对原有的进行了扩充?
SUSAN老师,你是不是讲过TM4C123G的LAUNCHPAD,好喜欢!哈哈
老师,我很想知道一下仿真和下载的是怎么实现的,我看过关于MSP430 BSL和JTAG、SBW的编程手册,对仿真和下载的命令有了解。那是不是把TI提供的仿真代码烧录到相应的芯片,比如MSP430F1612(FET430UIF上用到的的芯片),然后自己制作一个仿真器,我就可以仿真自己的板子了?不过,将原装的仿真器连上电脑时,安装的驱动有什么用?
简单地说,仿真器,驱动,IDE,芯片内部的仿真模块这几个部分在仿真过程中,起到什么作用?
你好,
程序的下载或者仿真其实是PC机通过MCU的JTAG脚与MCU通信的过程。IDE是PC端的软件,他会发出相关的命令,如擦除,烧写等,这些命令通过USB口传到了仿真器。因为PC机的接口是USB,所以需要仿真器对USB传过来的信号按照JTAG的通信时序和流程进行转换,转换成可以通过JTAG通信的信号。安装PC端驱动是任何一个USB设备插上PC都要做的步骤。
如果楼主想自己制作仿真器,首先要有比如MSP430F1612,然后还需要有在上面跑的固件。
那个固件应该不是从上位机里面下载的吧 应该是从另外一个mcu里面下载的吧?step by step 说:你好,
程序的下载或者仿真其实是PC机通过MCU的JTAG脚与MCU通信的过程。IDE是PC端的软件,他会发出相关的命令,如擦除,烧写等,这些命令通过USB口传到了仿真器。因为PC机的接口是USB,所以需要仿真器对USB传过来的信号按照JTAG的通信时序和流程进行转换,转换成可以通过JTAG通信的信号。安装PC端驱动是任何一个USB设备插上PC都要做的步骤。
如果楼主想自己制作仿真器,首先要有比如MSP430F1612,然后还需要有在上面跑的固件。
你好,
这个固件的下载跟一般的MCU固件下载一样,也是通过1612的JTAG下载。
您可以通过 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP430F5529LP/latest/index_FDS.html 下载
Susan姐这个是5529的2个例程和usb驱动哦
launch pad上搭载的 eZ-FET实际上是一个MSP430F5528 , 原理图 layout 和 firmware都有,可以看这个地址
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html
所以自己想做SBW的调试烧写器的话,拿F5528做一个板子,然后把 EZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6.txt 这个烧进去就行啦。。
你好,我把这个固件烧进去之后可以正常显示COM端口,但是不能像目标芯片烧入程序,出现如下错误:
Error initializing emulator:
Could not set device Vcc
请问出错的原因可能是哪些,求指教,谢谢。