g2553的timer都是16bit的,请问如果想实现经过较长时间才进入中断的功能,比如每5分钟进一次中断,能用这种16bit的timer实现么?如何实现呢?是否需要组合成一个32bit的timer才能实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
g2553的timer都是16bit的,请问如果想实现经过较长时间才进入中断的功能,比如每5分钟进一次中断,能用这种16bit的timer实现么?如何实现呢?是否需要组合成一个32bit的timer才能实现?
非常感谢你的回答。
但是我现在的问题是,打开这个timer之后(即使把timer的周期设为最大65535),就有可能导致另一个timer发送pwm信号在接收端无法正确解析,关掉第一个timer之后,pwm的解析就正常了。所以我怀疑是第一个timer频繁进入中断导致pwm信号的时序出现问题。如果timer无法达到min级别的定时处理,这样的问题该如何解决呢?
hi, Xue,
用前面几位提到的软件方式是比较可行的。
要达到TimerA最大的定时中断时间,可以从两方面入手
1)最低的Timer的时钟源频率,要把预分频系数都设置到最大(/64)。 TimerA CLK = ACLK / 8 /8= VLO CLK /64 = 187.5hz
2) 设置timer到最大的溢出时间 (工作在continuous mode,溢出时间 = 65535 * Timer时钟源周期)
结合1)和2),基本可以做到 分钟级。
但是VLO非常不准,所以作为时钟源会有很大误差。
Regards,
Jason