Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433, MSP430F2132
如题,发现手边的几款BSL下载软件,都没有MSP430G2433的选项。
请指点一下,如提供可用的BSL软件下载。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433, MSP430F2132
如题,发现手边的几款BSL下载软件,都没有MSP430G2433的选项。
请指点一下,如提供可用的BSL软件下载。
谢谢!
BSL接口其实就是一个UART的接口,理论上讲,你都可以用电脑的超级终端去和MCU通讯,进行代码的擦除和更新,TI也一直没有提供官方的BSL下载软件。而G2433是一个较新的器件,第三方软件可能不能第一时间更新软件来支持它。
刚有了一个大胆的猜想,介于BSL程序都是向下兼容的,是否可以在BSL软件中选择一个和G2433的Flash规格基本相同的器件,例如F2132,来做一次尝试。不过,这种方法若要成功,得建立在你手边的BSL下载软件是不检查芯片的chip ID data的,否则应该会报芯片型号错误。
以上纯属猜想,未做过任何实验验证,仅供参考。
楼主可以给出你所用的BSL软件的名称嘛?这样对其他人可能有个参考意义。正如我之前提出的,这一方法应该不能确保在所有的第三方BSL软件中能可以成功实现,只要软件check 芯片的chip ID data,应该就能发现芯片并不相同。另外,F2132和G2433的内建BSL接口程序的版本也不相同,可能也会造成意外情况。
安装文件名称:430工具软件.exe
文件大小:4,146,252字节
安装后的主文件大小:532,550字节
软件开发商:XXX(名字略)科技有限公司
另外,G2433与F2132硬件接口有区别,前者用P1.1 + P1.5、后者用P1.1 + P2.2
G2433用BSL的话要用P1.1和P1.5,以前的430用P1.1和P2.2,这点要注意哦,我用的G2433已批量使用,都是用BSL烧录程序的
试一下这一个 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html