Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638
在进行配置MSP430F6638 SPI时,发现SPI模块没有时钟信号输出,请大神指点一下。
已经参考了MSP430F563x_MSP430F663x_Code_Examples中的例子。
#define SCK P8_1 //UCA1_CLK
#define SIMO P8_2 //UCA1_SIMO
#define SOMI P8_3 //UCA1_SOMI
#define CS P8_5
#define RESET P4_4 //slave reset
P8SEL |= 0x0E;
P8DIR |= 0x2E;
P8OUT |= 0x20; //cs high
P4OUT |= 0x10;
UCA0CTL1 |= 0x01; // Put state machine in reset
UCA0CTL0 &= ~0xFF;
UCA0CTL0 |= 0xA9; // 3-pin, 8-bit SPI master
UCA0CTL1 &= ~0xC0;
UCA0CTL1 |= 0x80;
UCA0BR0 = 0x10; //SMCLK=8Mhz
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTL = 0;
UCA0CTL1 &= ~0x01;
P4OUT &= ~0x10; //slave reset
P8OUT &= ~0x20;
不知是不是还漏配了哪个寄存器或者配错了?在主机发送数据的时候,都没有时钟起来。
在调试时,看到UCA0TXBUF数据有变化,但是UCA0RXBUF一直没有数据,而且会出现UCOE错误。
不知有没有使用查询方法,进行发送和接收数据的例程参考?
非常谢谢!