看到EZ430-Chronos防水10m深还是多少来着,既然一定程度防水,那么就有一定程度密封性,密封也不可能是特别薄柔的东西吧,那么压力传感器是怎么能够检测大气压保证一定程度精确的呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看到EZ430-Chronos防水10m深还是多少来着,既然一定程度防水,那么就有一定程度密封性,密封也不可能是特别薄柔的东西吧,那么压力传感器是怎么能够检测大气压保证一定程度精确的呢?
谢谢
该无线手表里面是有海拔(高度)传感器,大气压跟海拔是有关系的,大概是海拔没升高133m,气压减少133pa。要保证精度的话就根据气压与高度的数学公式来算吧。大部分手表都这么做的。算科普一下吧。另外,EZ430-Chronos的主要功能还是在于是wireless的,这是非常新颖的地方,楼主可以在这方面多专研一下。
谢谢回答,我问的是,既然是手表(不是指里面的传感器封装)是密封的,外界压力是怎么传递到手表里面的压力传感器的?毕竟不是通过空气传递的,非液体性的或者可柔塑性的东西传递可能会导致误差吧?当然我对压力的强度还没有感性概念,也许这种误差不值得考虑。
拆开过但还没有看关于关系到这方面的构造,随便问问的
ti的表拆解图能不能上个拆解图,casio的探头是露在外面的
做个假设,如果用一个气球包住一个气压传感器,你说在气球升空的过程中,内部的气压传感器可以测到外部准确的大气压吗?
我们知道根据牛顿定律……
气球是柔塑性的呀
我还想着要是有时间无聊,就用类似的方法看看能不能称重呢
实验: 把你的手表装好,确保密封,用力挤压手表外壳,看看压力传感器的读数有没有变化。
拆开又看了,没必要讨论了,压力传感器垫圈密封里面有个小管道通到看不到的地方,应该就是可以透气的,不过出口可能在表带和表壳结合处,看不到,但是由于管道长度和可能的窄度可能可以防止一定深度的水进去。
所以,气压测量应该没有这方面的影响。这个问题有点无聊了,不好意思呀,没拆开仔细看。
自己结这个问题
另外,Billy Lan所说的气球例子,应该还有考虑气球本身张力的吧,矫正也比较复杂吧。