我做的板子采用G2332,用仿真器供电,或是电池供电测得待机功耗为0.6uA。但是如果使用“直流可调稳压电源”测得功耗为80至90uA。请问测功耗时,选择怎样的电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我做的板子采用G2332,用仿真器供电,或是电池供电测得待机功耗为0.6uA。但是如果使用“直流可调稳压电源”测得功耗为80至90uA。请问测功耗时,选择怎样的电源?
测量系统功耗和选择的电源关系不大,想来直流电源的内阻也不会大到会影响电源的实际输出电压吧,若真是如此,请楼主在用两台万用表,一台量线路板输入的电压,一台量线路板总的电流,来看测量结果
另外,楼主是不是先把直流电源和PCB先连接好,然后打开直流电源开关开始供电?
可能还有一种情况,某些品质不是太好的直流电源,当打开开关是,刚开始输出的电压会是一个远远高于设定值的一个电压,这种情况下,在MCU的Vcc引脚上就会有一个向上的脉冲,当这个脉冲幅值过高,请有一定脉宽时,可能会造成MCU进入一个不正常的状态,在这种状态下,功耗过高也就可以解释了。可以用示波器观察一下Vcc的波形。
楼上说的对
估计应该多检查检查可能的原因
另外,如果是一般的数字万用表,一般满量程好像有0.125V压降