This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【产品新闻】德州仪器推出最新 MSP430™︎ MCU,为下一代单相计量 与能源监测应用提供灵活解决方案

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

德州仪器推出最新 MSP430™ MCU,为下一代单相计量 与能源监测应用提供灵活解决方案

 

最新超低功耗器件可提供增强型 LCD 显示、高精度测量与高级计量软件支持功能

2012 年 2 月 1 日,北京讯 
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 MSP430F673x/F672x 系列超低功耗 16 位微控制器,可在电能计量和能源监测应用中为开发人员提供更大的灵活性。借助单个可支持实时时钟 (RTC) 的备份微控制器、主电源提供的电源管理以及多达 2 个独立的辅助电源,TI 新型器件可保证实现无中断型操作。另外,凭借不断提升的采样速率和多种操作条件下(如电流范围和时间)的出色线性度,24 款最新 F673x/F672x 器件还可实现更加精准的测量,从而打造出一套稳定的系统解决方案。这些器件是 TI 首批具有集成型 24 位 ΣΔ 转换器及单个 320 段 LCD 控制器的 6xx 系列微控制器。与以前的 160 段解决方案相比,开发人员能够充分利用具有更多可编程性的增强型分段式 LCD,在显示器上显示更多的字符(特别适合亚洲的语言文字)。作为 MSP430™ 微控制器产品系列的一部分,F673x/F672x 器件专为超低功耗模式而设计,可确保 LCD 显示器在工作期间消耗尽可能少的功耗。欲知更多详情,敬请访问:www.ti.com/msp430f673x-430metering-pr-lp

用于简化开发工作的 MSP430F673x/F672x 微控制器工具与软件
TI免费MSP430 能源库可借助新型 F673x/F672x 器件支持计量软件,为那些开发公用事业仪表产品的客户提供简易工作启动方式。开发人员可采用单相电表 MSP430F6736 EVM 测试和体验计量结果是否精准,并利用 MSP-TS430PZ100B 目标板和 MSP-FET430U100B 闪存仿真工具进行 F673x/F672x 器件的编程与调试。

MSP430F673x/F672x 系列的主要特性与优势:
• 功能强大的 24 位 ΣΔ 转换器具有可编程增益放大器及 < 0.1% 的准确度(在 2400:1 的动态范围内),可使 F673x/F672x 系列满足 class 0.1m 并超过 IEC62053/ANSI C12.20 标准的规格要求;
• ΣΔ 转换器提供了用于电压、电流和篡改检测的独立通道,减少了能源测量软件开发及安全性问题;
• 具备分段和闪烁控制功能及双屏显示内存的 320 段 LCD 驱动器还能够运行于 8 路复用 (8-MUX) 模式,以支持多个 LCD 器件;
• 实时时钟与日历模式依靠具有可编程充电器的单独电压电源工作,可在无数据丢失条件下实现精准的数据记录与测量;
• 超低功耗(待机模式下电流为 1.4 µA)与超快唤醒(< 3 µs);
• MSP430 电能计量选购工具可帮助开发人员轻松找到适合其应用的理想产品;
• 免费的 MSP430 能源库可支持诸如电压、能源及篡改检测等计量软件测量。

TI 即将参加 2012 年世界输变电技术展 (DistribuTECH 2012)
欢迎在此次展会上光临第 4735 号展台,观看 MSP430F6736 EVM 以及其他 TI 演示与解决方案。

供货情况
MSP430F673x/F672x 微控制器很快就能提供。MSP-TS430PZ100B 目标板和 MSP-FET430U100B 闪存仿真工具均可通过 TI 网上商店 (eStore) 订购。有关 MSP430F6736 EVM 的更多详情请与当地的销售代理商联系。

TI 广泛系列的微控制器 (MCU) 与软件
从通用型超低功耗 MSP430™ MCU 到 Stellaris® Cortex™-M MCU、再到实时控制 C2000™ MCU、乃至 Hercules™ 安全 MCU,TI提供最全面的微控制器解决方案。通过充分利用 TI 完整的软硬件工具、广泛的第三方产品以及技术支持,设计人员可加速产品的上市进程。

TI 在线技术支持社区
欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com

通过以下链接查阅有关 TI MSP430F673x 系列的更多详情:
• MSP430 计量:www.ti.com/msp430f673x-430metering-pr-lp 
• MSP430F673x 视频概览:www.ti.com/msp430f673x-pr-v 
• MSP430 能源库:www.ti.com/msp430f673x-energylibrary-pr-tf
• MSP430 博客:www.ti.com/msp430f673x-blog-pr-lp
• TI 智能电网解决方案:www.ti.com/msp430f673x-smartgrid-pr-lp
• 转向 TI 微控制器:www.ti.com/maketheswitch

商标
Stellaris是德州仪器的注册商标,MSP430、C2000和 Hercules是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。