This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F2370单片机,可以使用MSP-FET430UIF读取程序吗?



大家好,我是个新手。

目前手上有MSP-FET430UIF仿真器和MSP-TS430QFN40的接口板。有这些工具的话,可以实现如下功能吗:

1,读取目标芯片中的程序:

2,对比程序

3,烧录

顺便问一下,是否有哪位大侠可以指导一下操作,谢谢!

  • 可以的,可以参考 硬件工具指南 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu019l/zhcu019l.pdf

    The MSP-FET430UIF development tools supports development with all MSP430 flash devices.


  • Hi yongqiang,

    你还需要下载一个相关软件来实现你需要的功能,它就是lite FET-Pro430。你可以搜索一下。

    另外如果你需要编译和调试相关的程序的话,你还需要下载我们的CCS IDE软件。这个在我们的官网可以找得到。

    谢谢

    ken

  • Yongqiang Ji,

    如Susan Yang和Ken回复,完成相应的功能需要:

    Yongqiang Ji 说:
    ,读取目标芯片中的程序:

    MSP-FET430UIF + MSP-TS430QFN40 + lite FET-Pro430 (google一下,有免费版可以下载)

    Yongqiang Ji 说:
    2,对比程序

    建议使用:Beyond Compare 2,非常好用!

    Yongqiang Ji 说:
    3,烧录

    MSP-FET430UIF + MSP-TS430QFN40 + lite FET-Pro430 or CCS/IAR


  • 你好,

    都可以

    仿真的话推荐使用IAR和CCS调试仿真。

    进行你要的功能的工具推荐:FETPro430-Lite.exe

    下面是其使用方法和操作手册