This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教ADC内部温度传感器的例程问题



#include  <msp430x14x.h>

#define ADCDeltaOn       12                 // ~2 Deg C delta

static unsigned int FirstADCVal;            // holds 1st ADC result

void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog
  P1OUT = 0x00;                             // Clear P1
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 as output
  ADC12CTL1 = SHS_1 + SHP + CONSEQ_2;       // TA trig., rpt conv.
  ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_10;            // Channel A10, Vref+
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable ADC12IFG.0
  ADC12CTL0 = SHT0_8 + REF2_5V + REFON + ADC12ON + ENC; // Config ADC12
  TACCTL1 = OUTMOD_4;                       // Toggle on EQU1 (TAR = 0)
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, cont-mode
  while (!(0x01 & ADC12IFG));               // First conversion?
  FirstADCVal = ADC12MEM0;                  // Read out 1st ADC value
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
}

#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
{
  if (ADC12MEM0 <= FirstADCVal + ADCDeltaOn)
      P1OUT &= ~0x01;                       // LED off
  else P1OUT |= 0x01;                       // LED on
}

请问“ADC12MEM0 <= FirstADCVal + ADCDeltaOn”这句是什么意思?为什么要加上12?

还有SHS_1选择定时器A触发采样,而“TACCTL1 = OUTMOD_4; ”选择toggle又是什么意思?

这个程序时测量芯片内部的温度吗?

  • 你好,

    Tiggle是触发ADC采样的源头,用来定采样率的,现在是采样定时器控制ADC采样频率用。

  • 楼主,你好

       你这段代码是使用ADC测量芯片温度,因为ADC的通道10连接到了内部温度传感器;

      “ADC12MEM0 <= FirstADCVal + ADCDeltaOn”以及接下来的中断中程序的意思是,当测量到的温度转换值大于初始值(FirstADCVal)12的时候就点亮LED,表示芯片温度高于初始值12. 芯片的初始温度值FirstADCVal在reset之后被测量出来。

      toggle表示当定时器计时到指定间隔时间的时候将定时器输出口翻转。因为使用了定时器触发,所以定时器输出内部被连接到了ADC用来触发采样。

  • step by step 说:

    楼主,你好

       你这段代码是使用ADC��量芯片温度,因为ADC的通道10连接到了内部温度传感器;

      “ADC12MEM0 <= FirstADCVal + ADCDeltaOn”以及接下来的中断中程序的意思是,当测量到的温度转换值大于初始值(FirstADCVal)12的时候就点亮LED,表示芯片温度高于初始值12. 芯片的初始温度值FirstADCVal在reset之后被测量出来。

      toggle表示当定时器计时到指定间隔时间的时候将定时器输出口翻转。因为使用了定时器触发,所以定时器输出内部被连接到了ADC用来触发采样。

    “(FirstADCVal)12”??不懂,

  • 这么说吧,芯片reset的时候会调用ADC采集温度,存放到FirstADCVal作为初始温度值,然后不断检测温度,当检测到的温度大于初始温度12的时候(这个12是ADC的采样值)就点亮一个LED报警。

  • 在吗还?这个12不是初始温度啊。?初始温度是FirstADCVal啊.还是不明白,那个#define ADCDeltaOn       12                // ~2 Deg C delta到底是干嘛的???