MSP430AFE25x的SD25A模数转换模块支持单极性和双极性信号的转换,在通道配置寄存器 SD24CCTLx 中设置 SD24UNI 位切换为单极性模式。在这个地方我有个疑问,使用双极性模式仍然可以转换单极性的信号,而且双极性模式和单极性模式的输入信号范围一样(双极性时输入范围为 ±Vref/2Gain,单极性时为0 ~ +Vref/2Gain),MSP430AFE25x的 RM 和 DS 手册中也没有说明用单极性模式转换单极性信号有什么好处(相对使用双极性模式转换单极性信号来说)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,
采用双极性模式转换单极性信号,则0~+Vref/2Gain用8000h~FFFFh表示;而采用单极性模式转换单极性信号时,0~+Vref/2Gain用0000h~FFFFh表示,同样的测量范围里面,分辨率有了提高。