我用的是launchpad的评估板,连线方式是hw uart,然后我平时在linux系统上通过mini USB cable接口用mspgdb为我的430下载程序。
现在我的需求是,让msp430通过这个mini USB cable向linux传输数据,然后linux可以收到这个数据,我为此做了一些尝试,但是没有成功。
当msp430通过usb连接上电脑后,我可以检测到这个设备(/dev/ttyACM0),但是我无法通过串口方式读取430通过uart方式传来的数据。
430和linux唯一物理相连接的地方只有usb线。
430是通过uart的方式传输数据的,并且我此前让两片430通过这个方式可以成功互传数据,当时两片430是通过P1.1和P1.2物理连接的。
请提供给我一个可靠的例程,关于这个型号的430如何正确传输uart数据的例程。
请提供给我linux系统和430如何通信的思路。
麻烦了!