This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5529的SPI读写操作问题

 

大神好,我是一位430的初学者,我自己设计的电路是通过f5529的spi接口控制一个前端的AFE芯片

我画的电路连接方式是用UCB1的3线SPI口(P4.1~P4.3),而P4.0作为前端的片选CS(低有效)

现在遇到的问题是 模拟前端的芯片给出了例如初始化,读写寄存器,复位等的通用代码  并给了一个Communication.c的接口程序用于不同的控制器来控制

在这个C文件中定义了SPI_Init () , SPI_Write () , SPI_Read ()  三个函数

初始化函数我觉得自己写的应该没有问题  而读写函数不太会写

/***************************************************************************//**
 * @brief Writes data to SPI.
 *
 * @param data - data represents the write buffer.
 * @param bytesNumber - Number of bytes to write.
 *
 * @return Number of written bytes.
*******************************************************************************/
unsigned char SPI_Write(unsigned char* data,
						unsigned char bytesNumber)
{
    unsigned char byte = 0;
    P4OUT &= ~BIT0;                               // 将CS置低开始传输
    
      for(byte = 0; byte < bytesNumber; byte++)
      {
        while (!(UCB1IFG&UCTXIFG));               // USCI_B1 TX buffer ready?
        UCB1TXBUF = data[byte];                    // Transmit first character           
      }
   
    P4OUT |= BIT0;                               // 将CS置高完成传输
      
	return bytesNumber;
}
 
这个是我的写的代码  总觉得哪里不对  在编译debug的时候 似乎在循环执行某句话(我也不知道为啥我的IAR debug的时候看不到绿色的箭头指示)
 
另外附上我的读的代码  读的代码……肯定不对  我在学习spi的时候 理解到的SPI传输方式应该是在写的后半个时钟周期就会自动读……
但是到了自己写代码的时候就模模糊糊不知道怎么判断。另外就是想问,我的那个SPI_Write()代码是轮询方式么?还是中断方式,需不需要写中断向量函数
/***************************************************************************//**
 * @brief Reads data from SPI.
 *
 * @param data - Data represents the read buffer.
 * @param bytesNumber - Number of bytes to read.
 *
 * @return Number of read bytes.
*******************************************************************************/
unsigned char SPI_Read(unsigned char* data,
					   unsigned char bytesNumber)
{
    unsigned char byte = 0;
    P4OUT &= ~BIT0;                               // 将CS置低开始传输
    
  for(byte = 0; byte < bytesNumber; byte++)
      {
        while (!(UCB1IFG&UCTXIFG));               // USCI_B1 RX buffer ready?
         data[byte] = UCB1RXBUF;                     // Transmit first character           
      }
  
    P4OUT |= BIT0;                               // 将CS置高完成传输
  
	return bytesNumber;
}