要开发开关量多点通信(树状网络)的、具有转发功能的控制方案。请教:可以用MSP430f149+cc1101开发板开发吗?还需要哪些配置?用CC studioV4.0和smartrf开发平台可以吗?
还有好的方案吗,我是新手,请教各位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要开发开关量多点通信(树状网络)的、具有转发功能的控制方案。请教:可以用MSP430f149+cc1101开发板开发吗?还需要哪些配置?用CC studioV4.0和smartrf开发平台可以吗?
还有好的方案吗,我是新手,请教各位。
Fuchong Wang :谢谢你的意见。我想现在是开发初级阶段,还没到产品和选型,先用通用做一下。你的网站不知为何打不开啊。这是我的QQ欢迎联系:468178768。
不敢是什么意见吆
我没说好
我意思是我对这方面真不了解,想了解一下直接用CC430相比有哪些优缺点
wangfuchong.com打不开?我能打开呀,不过现在还是单页,还没做好上传呢
我也能打开呀,也很快呀,是godaddy的,暂时是使用的免费空间,不过貌似免费空间比付费的空间速度更快呀?请问您在哪个地区?呃,是不是域名解析的缘故?我的电脑域名解析是用的国外的服务器。啥时我改过来试试
关于无线,我也只是了解一下,暂时没时间,我的网站也还没弄好呢
fuchong,weiren chen,
您好!
可以组wireless mesh network,www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp。
关于MSP430和cc1101代码库。www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp