This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于5110显示的问题,几天了,没弄出来

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

板子是MSP-EXP430F5529LP,然后显示一个字母“A”都显示不出来,弄了几天都没弄出来。。。求大神帮忙看一下(程序在附件里)

  • @ kqian0327  @Susan Yang

  • 这个是程序,排版有点乱#include <msp430.h> #include "NumTable.h" #include "type.h"   #define Lcd_CE_h P1OUT|=BIT5       #define Lcd_CE_l P1OUT&=~BIT5       #define Lcd_RST_h P2OUT|=BIT0       #define Lcd_RST_l P2OUT&=~BIT0       #define Lcd_DC_h P1OUT|=BIT4       #define Lcd_DC_l P1OUT&=~BIT4       #define Lcd_DN_h P1OUT|=BIT3       #define Lcd_DN_l P1OUT&=~BIT3       #define Lcd_SCLK_h P1OUT|=BIT2           #define Lcd_SCLK_l P1OUT&=~BIT2

    //void Lcd_led(int o);       void msgbox(uchar myData,uchar myCOMMON);       void Lcd_Init(); void Lcd_Goto(uchar x,uchar y);     void Lcd_Cls();    void Lcd_Black();       void Lcd_Num_Write(char a,char x,char y);       void Lcd_Char_Write(char a,char x,char y);       void  LCD_write_char(unsigned char c);

    //************************************************************************* //              LCD5110数据/命令写入 //*************************************************************************

    void msgbox(uchar myData,uchar myCOMMON) {     uchar i;     Lcd_CE_l;     if(myCOMMON==0)       Lcd_DC_l;     else       Lcd_DC_h;     for(i=0;i<8;i++)     {         if(myData&0x80)           Lcd_DN_h;         else           Lcd_DN_l;         myData=myData<<1;         Lcd_SCLK_l;         Lcd_SCLK_h;     }     Lcd_DC_h;     Lcd_DN_h;     Lcd_CE_h; }

    //************************************************************************* //              LCD5110初始化函数 //*************************************************************************

    void Lcd_Init() {     Lcd_RST_l;     delay_us(250);     Lcd_RST_h;     Lcd_CE_h;     Lcd_DN_h;     Lcd_DC_h;     Lcd_SCLK_h;         msgbox(0x21,0);     delay_us(100);     msgbox(0xc0,0);     delay_us(100);     msgbox(0x20,0);     delay_us(100);     msgbox(0x0c,0);     delay_us(100); }

    //************************************************************************* //              LCD5110坐标函数 //*************************************************************************

    void Lcd_Goto(uchar x,uchar y) {     msgbox(0x40|y,0);//列     msgbox(0x80|x,0);//行 }

    //************************************************************************* //              LCD5110清屏函数 //*************************************************************************

    void Lcd_Cls() {     uchar i,j;     Lcd_Goto(0,0);    //坐标归位     for(i=6;i>0;i--)     {         for(j=84;j>0;j--)         {             msgbox(0x00,1);         }     } }

    //************************************************************************* //              LCD5110黑屏函数 //*************************************************************************

    void Lcd_Black() {     uchar i,j;     Lcd_Goto(0,0);    //坐标归位     for(i=6;i>0;i--)     {         for(j=84;j>0;j--)         {             msgbox(0xff,1);         }     } }   //写字符

    void Display_char(unsigned char hang,unsigned char lie,char *s)

    {  

      unsigned char line;    Lcd_Goto(hang,lie);

     

      while(*s)

      {

        for(line=0;line<6;line++)

        {  

          Lcd_DC_h;      // *s- =32;         msgbox(font6x8[*s - 32][line],1);  

        }     s++;  

      }    Lcd_CE_h; } //************************************************************************* //              LCD5110汉字写入 //*************************************************************************

    void Lcd_Char_Write(char a,char x,char y) {     Lcd_Goto(x*16,y*2);     uchar i;     for(i=0;i<16;i++)     {         msgbox(type[a*2][i],1);     }     Lcd_Goto(x*16,y*2+1);     for(i=0;i<16;i++)     {         msgbox(type[a*2+1][i],1);     } }

     

    void main( ) {   // Stop watchdog timer to prevent time out reset   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    P1DIR|=0xff;    P2DIR|=BIT0;    Lcd_Init();    Lcd_Cls();    delay_us(250);    Display_char(4,4,"A");

      while(1); }

  • 你好,

    不好意思,这几天在客户那边调试代码,没有登陆deyi。

    我看了你的代码。但是我手上没有屏,我没法帮你调试。

    一个字都收不到是时序上出了问题吧。

    下面连接的代码你参考一下:注意时序!驱动高低电平的时间间隔是否满足屏驱动的要求。

  • 恩恩,谢谢大牛了,代码那么杂还是在百忙中抽空看了,蛮感动,已经找出原因了,是时序的问题,谢谢了