This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何把MSP430的simpliciti协议烧录到Renesas的MCU + CC1110RF 板子上

我的问题具体是这样子的。之前我们买了很多TI公司的SOC板子并且使用了IAR来烧录simplici协议。但是现在我们设计了新的板子:renesas的MCU +TI的CC1110RF。我看了TI官网的使用指南。指南里说移植到别的基板是没有问题的。MCU 的硬件抽象基本已经解决。但是我现在遇到一个问题。如果用IAR来烧录simoliciti代码的话会出现找不到对于MCU芯片。因为我使用的是Renesas的MCU。如果使用Renesas的烧录程序这个simplici代码也是无法识别。所以我想询问下该如何烧录。需要修改什么或者使用什么通用的烧录软件?