This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438单片机抗干扰能力很差啊

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5418

MSP430F5438单片机抗干扰能力很差啊,群脉冲打到1000V左右就完蛋了,MSP430F5418的效果还会好一些,至少打到2000V左右,我现在需要至少4个串口的MCU,请问基于MSP430F5438情况下这种抗干扰的问题如何解决?有何好的建议?如果更换单片机,应该用哪一种单片机?谢谢。

  • mingyan liao,

    您好!

    关于抗干扰的问题是一个系统级的问题,PCB的Layout和接地处理是非常关键的一个部分。电路中的电源部分和复位部分要加入抗干扰的设计。

    另外对于MSP430来说,需要将不用的引脚设置为IO功能,方向为输出,高低电平均可以。

  • F5438和F5418两颗芯片工艺相同,规格相似。很难理解为什么一颗可以到2kv而一颗只能到1KV。是不同的PCB layout还是不同的程序?楼主需要在这方面找找原因。

    另外,就像蝈蝈所说的,EMI是个系统的问题,系统设计好坏是会影响这个性能的,在系统设计上多想想办法吧

  • 我也是遇到这样的问题,我做的是4层板,中间3.3V和GND,打群脉冲时,0.1kV都不行,程序都跑飞了

    不知哪里没做好,请各位指教一下,谢谢!