This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430F2132 32K晶振在强电磁环境下受干扰出错

产品(无线测温)应用在强电磁环境(高压开关柜)下,电池供电,需进入低功耗模式,现用低功耗模式LPM3,此模式需用到外部32K晶振,外部32K晶振在强电磁干扰下出错,现象如下:

1. 平时工作正常,放在开关柜内,通上高压,工作不正常(无线通信中断)

2. 不用外部32K晶振,放在开关柜内,通上高压,工作正常

3. 32K晶振使用内部负载电容,负载电容选为1pF时,效果好一些,但时好时坏

请各路高人帮忙解惑,多谢了先!

  • 你好。 虽然当前种种现象表征32k出了问题。但是最好再进一步确认问题的根源。有时候问题的引发是多方面的,过早下结论容易引入错误方向。 比如:1.出现问题后系统处于什么样的状态,关掉控电柜后能否再次通讯上。 2.关闭低功耗模式,判断问题是否依旧。 3.用日志记录晶振停振事件,可以帮助分析问题出现的细节。 4.采用其他类型含有32k的实验电路板放于同样位置,是否发生同样现象。 如果多种实验都指向电磁兼容问题导致32k停振,也可采取一下措施: 1.增加外部屏蔽,注意屏蔽层与电路GND的隔离问题。 2.尽量减小32k晶振与单片机距离 3.晶振走线周围用地包裹。晶振放倒,晶振外壳底部铺地并去除绿油,与晶振外壳焊接。 4.更换柱型晶振,使用电磁兼容更高些的贴片晶振。
  •     非常感谢!你说的很对,是不能轻下结论:

        1. 我在timer里做了个LED闪烁,出现问题时LED等不受控,有时常亮有时灭有时乱闪,timer时钟源用的是外部32K晶振,可判断timer或IO出问题,关掉控电柜后可以再次通讯上

        2. 没试过关闭低功耗模式,但试过只使用内部时钟,使用内部时钟没问题

        3. 用日志记录晶振停振事件?不好意思,不太明白

        4. 没试过其他类型的电路板,不过同样的电路改了三次板,第一板PCB没铺地,有问题,第二板PCB铺地,晶振内部负载电容改为1pF时有较大改善,只是偶尔通讯中断,负载电容改为其他值无效果,第三板PCB铺地,晶振外壳放倒接地,板子今天刚到,目前还没中断,在测试中

        措施中:

        1. 晶振外壳接地是否起屏蔽作用,加屏蔽罩的话好像要接地的吧?怎么隔离?

        2. 晶振与芯片引脚距离已较小

        3. PCB已铺地晶振是否还需要包地?现在版本晶振外壳已放倒接地

        4. 还有问题的话可考虑换贴片晶振

        晶振负载电容好像主要影响晶振的频率,不知道改电容为什么对抗干扰起那么大效果

         Thank you again for you reply !

  •     最新PCB板目前还能测出通讯中断现象,不过没那么频繁,现在做的是10s唤醒一次发射数据,几次中有一次丢数据现象

  • 你好,

    我有一个建议:

    不知道你使用的是外部电容还是片内电容。

    建议使用外部电容,推荐值在15pf左右,你可以做一个实验。

  • 谢谢,我用的是内部电容1pF,我用外部电容15pF试一下,之前试过6pF的外部电容不行,内部电容好像关不掉的,设为多少pF比较合适?

  • 刚试了,外部15pF,内部1pF,没有效果