请客服给我传一些学习msp430 的资料 多几个例程就好 发邮箱最好 1012834889@qq.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您使用的是什么版本的CCS?
The two main reasons for failed programming are corroded contats on the JTAG connection or a power supply that drops voltage beyond a certain maximum change when the flash writing causes the supply current to suddenly go up (causing the flash controller to flag a write failure)
关于MSP430的学习资料您可以查看该版块的置顶贴
您需要什么资料呢,本版块的置顶帖里有很多资料的,您也可以去TI 的WIKI页面 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:MSP430 基本上所有的资料都包括了
您可以在 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-297464-1-1.html 登陆后下载
CCS软件首先要确定程序是经过编译的,没有任何的error,编译过后生成了相应的out文件,很多情况下看到这种错误提示,是你的out文件没有编译成功,工程有错误。。至于楼主你需要的例程,先给你发一点我电脑里有的,其他的我明天可以再给你发,我硬盘有很多。。