你好
之前在使用149和lunchpad的时候晶振都用的比较小,现在在用5438a和6638用xt2作为时钟源(晶振接25M)调试程序的时候遇见一个非常麻烦的问题,下面叙述一下问题。
开始直接打开xt2(用的是ti例程打开的)当为时钟源的时候程序老是跑飞,如果单步运行然后执行程序有时候单片机工作正常,如果一开始就点击运行程序那么一定会跑飞。最开始我怀疑是程序的问题,后面检测很久发现不会是程序问题,然后发现经过初始化时钟程序的时候就有可能跑飞所以怀疑是晶振的问题。后来我用dco配置时钟,发现程序正常了,也不跑飞了,然后我单片机不断电直接将程序改为用xt2来当时钟源这时候发现程序正常了设置的时钟也对了,假如我给单片机断电然后又上电这时候刚刚可以输出波形,现在就不能输出波形了,如果再下载一次程序又会跑飞了。这就是我遇到的问题,不知道该怎么处理这个时钟问题了,请问有没有好一点的办法或者例程来解决这个问题啊?