This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430F5438A无法仿真



自己焊的板子,未接外设,通上电(电源、地没问题),使用IAR+UIF仿真器下载,提示未发现设备,同样的环境我换另一个以前做的430板子下载没问题。JTAG我是把几根引脚直接接上仿真器。

我这会在哪出现问题呢?

片子坏了?我两块板都没反应

还是F5438A有什么特殊的要求?

谢谢!

  • 建议检查焊接情况,尤其是仿真用到的几个引脚。另外,板子和仿真器间连接时,接插件间的接触情况也要注意

  • 连接PC和仿真器时,电脑识别不出仿真器,未提示“发现新硬件”……

    仿真器硬件部分未发现有明显的损坏之处,怀疑是内部的Bootloader丢了。

    建议:安装驱动只识别一次新硬件,换台电脑试试看能不能识别新硬件。

    USB仿真器和并口仿真器不能同时试用。
            可能的原因:
            1)并口FET不要是什么精简版的——没有Test脚肯定不灵 
            2) RST引脚上不要有外接的复位片子——通用原则 
            3) IAR430的版本要在4.21及以上——4.20/4.11b可能也行,没试过;3.x的版本应该还没有5系吧... 
            4) 电源问题处理好——是目标板供电还是并口供电,二选一吧,不要冲突了,这个是不是决定因素不清楚,但是肯定需要考虑。。


  • 接触我检查了。重焊过一块了

  • 仿真器可以识别。有没有可能 这个F5438A需要新的仿真器才能使用?