This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430f5529的中断或者是flag怎么用?



本人是初学者,海涵。

问题是,想实现一个基础功能,即按下P1.1键后,自带LED灯P4.7可按一定的周期闪烁。

本人请教老师后,给的回复是从flag方面下手,查阅了一些资料,写的程序不能实现功能,请教各位老师,可不可以给我个详细点的思路。

  • P1、P2口作中断功能寄存器配置(涉及的x只能为1或者2)

     

    1、PxIV,Px 口中断向量寄存器(仅低5位到低1位为有效位)

    中断向量值  中断源              中断标志        中断优先级

    00h         无中断

    02h         Px.0口中断           PxIFG.0         最高

    04h         Px.1口中断           PxIFG.1

    06h         Px.2口中断           PxIFG.2

    08h         Px.3口中断           PxIFG.3

    0Ah         Px.4口中断           PxIFG.4

    0Ch         Px.5口中断           PxIFG.5

    0Eh         Px.6口中断           PxIFG.6

    10h         Px.7口中断           PxIFG.7         最低

     

    2、PxIES,Px口中断触发沿选择寄存器

    0        上升沿PxIFGx标志位置位

    1        下降沿PxIFGx标志位置位

     

    3、PxIFG,Px口中断标志寄存器

    0  无中断

           1  有中断

     

    4、PxIE,Px 口中断使能寄存器

    0  关闭相应端口中断

       1  使能相应端口中断

     

    这里顺便提一下IO中断函数的写法:

    #pragma vector=PORTx_VECTOR

    __interrupt void 自定义中断函数名(void)
    {

    //中断服务函数

    }

     

    五 P1、P2口作中断功能使用举例

     

    说明:在此例程中,先打开LED1,关闭LED2,每当检测到按键的下降沿便会进入中断,中断的服务程序是将LED1和LED2状态取反。其实,次程序存在误触发,如果知道要进行哪个IO口中断的话,在执行中断服务程序之前可以进行误触发检测(即延时并检测按键是否按下,不过,这个好像只适合下降触发触发)。

     

    #include

     

    void main()

    {

          WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

         

          P8DIR |= BIT2 + BIT1;//设置P8.1、P8.2为输出

          P8OUT |=  BIT2;//P8.2为输出为1

          P8OUT &= ~BIT1;//P8.1为输出为0

          _EINT();            //开启总中断

          P1DIR &=~BIT7; //设置P1.7为输入

          P1OUT |= BIT7; //上拉,有时候不上拉可以,有时候不可以,所以最好上拉

          P1REN |= BIT7; //设为输入时必须加上此寄存器配置

          P1IE  |= BIT7; //打开P1.7口中断

          P1IES &=~BIT7; //触发方式为下降沿

          P1IFG &=~BIT7; //清中断标志位

         

          LPM3;//进入低功耗3

    }

     

    #pragma vector = PORT1_VECTOR

    __interrupt void Port1(void)

    {

          P8OUT ^= BIT2 + BIT1;//P8.1、P8.2为输出取反

          P1IFG &=~BIT7;  //清中断标志位

    }