我翻看了user guide,但是还是感觉模模糊糊不清楚。
归纳一下几个问题,希望大家帮忙解惑:
1 主电源掉电,系统自动转到备用电源支持rtc_b,这里不需要做什么配置吧,系统默认是自动转换的吧。
2 主电源掉电转到备用电源支持rtc_b继续计时,是否需要同时是系统转到lpm3.5下?
3 430能否支持在掉电时自动转入低功耗模式?
4 我做了个实验,Vbat接一个纽扣电池做备用电源供rtc_b使用;rtc_b不初始化时间,而是使用串口交互方式给rtc_b配置好初始时间,这样可防止每次上电重新初始化rtc时间,主电源掉电一段时间,然后再接通主电源。
发现如下现象:rtc_b的时间在掉电期间可以保持不丢,但是在掉电后r时钟不走,上电后rtc_b从上次掉电时的时间往下走。如果不用电池则掉电后时间会回到系统默认值,说明备用电池确实起作用了。
为什么在掉电后rtc_b不计时了呢?