This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430在ccs中如何将数据定义或者说初始化在INFO Flash中?

如果要在infomation flash中初始化一些系统参数和数据,在CCS中如何进行定义?

在IAR中可以使用_root关键字进入定义,使用 #pragma location = 0x1000 指定位置。

在CCS中的帮助文件里没有发现关于编译器的使用手册,希望TI的高手进行指点。

  • 试试类似:

    __no_init    int   b @ 0X1080;

    __no_init char c @ 0X1082";

  • 上面那个也是iar里的关键词。

    我很少直接定义变量在infomation flash中,我一般都是用笨办法,采用写flash

     

  • 不是定义变量在INFO FLASH里面,而是初始化一些参数和数据在里面。而且__no_init关键字在CCS中有问题。

  • 这样不是要写两次程序吗?只是初始化一些参数和数据在INFO FLASH里面,系统启动的时候要读取这些参数来初始化。

  • lin,

      information Flash毕竟还是Flash,我们一般很少直接通过编译器将某些数据定义到它的空间里面。

    针对初始化的参数和数据的使用,我们一般都将information flash当做EEPROM来使用,你需要在第一次的编程中将参数和数据写到information flash的B,C,D三个sector中的一个,然后在下次烧写程序的时候,因为程序都是烧到相应的flash里面,烧写过程不对information flash端做任何的擦除操作。

    这样的话,当系统起来后,就能从information flash里面去读相应的数据和参数了。

    谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。