#include "msp430x14x.h" #include "config.h"
void init();
int main()
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
init();
_eint();
while(1) ;
}
void init()
{
p6sel=0x00;
p6dir=0xff;
p6out=~0x01;
p6out=0xff;
p1sel=0x00;
p1dir=0x00;
p1ies=0xff;
p1ie=0x0f;
p1ifg=0x00;
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
{
switch(p1ifg&0x0f)
{
case 0x01: p6out=~0x01; fig=1; break;
case 0x02: p6out=~0x02; break;
case 0x04: p6out=~0x04; break;
case 0x08: p6out=~0x08; lpm0_exit; break;
}
p1ifg=0x00;
}
此程序原目的是按下第一个按键进进入中断执行LPM0
按下第四个按键进入中断执行LPM0_EXIT
但是按下第一个后程序,程序就不动了,按第四个无法退出低功耗模式。无论如何按P6的灯都不会变化。
一个好心网友帮我解决程序如下
#include "msp430x14x.h" #include "config.h"
unsigned char fig=0;
void init();
int main()
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
init();
_eint();
lpm0;
while(1)
{
if(fig==1)
{
lpm0;
fig=0;
}
p6out=0xff;
delay(50);
p6out=0x00;
delay(50);
}
}
void init()
{
p6sel=0x00;
p6dir=0xff;
p6out=~0x01;
p6out=0xff;
p1sel=0x00;
p1dir=0x00;
p1ies=0xff;
p1ie=0x0f;
p1ifg=0x00;
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
{
switch(p1ifg&0x0f)
{
case 0x01: p6out=~0x01; fig=1; break;
case 0x02: p6out=~0x02; break;
case 0x04: p6out=~0x04; break;
case 0x08: p6out=~0x08; lpm0_exit; break;
}
p1ifg=0x00;
}
程序编译烧录执行没有问题,他的解释是这样的
进入中断前PC会被压入堆栈 jmp到中断服务函数执行完后才弹出PC
据需执行
进入功耗模式前PC也会被压入堆栈 知道退出低功耗模式才弹出据需执行
PC是指针
但不理解的是,LPMx设置的主要是SCG1 SCG0 OSCOFF CPUOFF这个几个寄存器这个寄存器在430应该
有固定的内存位置,不像函数里面的局部变量用完就没有了,及时我在中断中修改也是能生效的,所以我
最近一直在研究到是哪里的问题。