This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F249的寄存器与F149不相同 吗



我想用F249的GRACE生成的代码给F149使用,不过测试好像不通过,所以想问一下,GRACE是很不错的东西,可以推广呢

  • 应该不行 这是两个型号的芯片

  • 没用过GRACE。但是感觉应该是不行的。程序里面应该有类似于头文件的定义,就像F1610和F1611通用一样,在使用IAR下载程序时候都要更改程序里的头文件和编译环境的目标Device。

  • 楼主说的完全没错,GRACE的确是不错的东西,TI出来好久了,确实很好用,简单易用。

    另外,F249的代码给F149当然不可以,硬件平台不一样,249虽然和149类似,是它的升级版。

    但是,外部晶振,串口、内部寄存器复位等等那些都是不一样的,所以不可能互相使用。

    希望可以帮到你。我也用过GRACE。

  • yueyong,

       249和149是不同的产品系列,在外设和系统架构会存在少许的不一样的东西,你用grace产生的代码是不好用在不同平台的。

    其实你可以参考我们430ware里面的程序去开发249的。



    谢谢