我用的是MSP430F5438A芯片,现在遇到的问题是我全局变量需要定义几个大数组,但是定义之后程序没有错误,就是下载之后运行不了,在网上查了相关资料说是可能初始化大数组时超过了看门狗的时间,导致看门狗不停地复位,所以想问下如何解决,这个大数组我必须得定义。还有MAP文件怎么看,我看了我生成的MAP文件,没有像网上说的有
(2)RUNTIME MODEL ATTRIBUTES 部份显示 Endian 等属性;
(3) PLACEMENT SUMMARY 部份显示各sections 在存储器中的分布;
(4)INIT TABLE 部份显示与初始化有关的section tables;
(5)MODULE SUMMARY 部份显示所有被连接的文件信息,包括目标文件和库文件等;
(6)ENTRY LIST 部份给出了所有函数的入口地址及其所在的目标文件。
我设置生成MAP文件时 是project->option->linker->list->Generate Lingker listing 不像网上说的project->option->linker->list->Generate Lingker map 这有区别吗?
谢谢