最近刚开始学习430单片机,资料好像都是英文的,理解起来挺吃力。
我想问问:430单片机是怎么利用中断处理外部事件,它和低功耗又是什么关系,不中断的时候就是低功耗吗?
想做一个小的定时时钟。
有没有一些较好的资料啊,帮助理解快速入门的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近刚开始学习430单片机,资料好像都是英文的,理解起来挺吃力。
我想问问:430单片机是怎么利用中断处理外部事件,它和低功耗又是什么关系,不中断的时候就是低功耗吗?
想做一个小的定时时钟。
有没有一些较好的资料啊,帮助理解快速入门的。
首先:
MSP430几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。
MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,
CPU再次进入低功耗状态,由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。
这里有430的硬件基本知识讲解,中文的资料。
http://wenku.baidu.com/link?url=WRXZ9cGoQDb2RZlG27ISTL6G0AV3UERTBQJpFLHavnudJMEuLB48SiUO8yNtG7FrSkXplDX8JTZVfx1-8Adq-HhFMckXMjx61L_ixSc1rDa
时钟 的话,就是算法编好就可以了,用到定时器及其中断,认真学一下还是很有益的。
希望可以帮到你。