This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

代号金刚狼 (Wolverine) - 最新MCU平台将功耗锐降 50%,一降再降



 

命名:WOLVERINE

MSP430TM MCU 平台将功耗锐减 50%

 

增强型 DNAMSP430TM 率先采用超低功耗技术,而 Wolverine 则将引领系统架构的未来发展,有望实现全球最低功耗。

超低漏电工艺:这种独特技术不仅可使漏电量至少锐降 10 倍,而且还可最大限度地提高所有芯片组件的电源效率。

超低功耗 FRAM与闪存相比每位可降低能耗 250 倍,且具有几乎无限的写入次数,还可灵活地用作程序存储器或数据存储器,以实现高度的易用性。

创建一个更智能的无电池世界: Wolverine 是一款具有高级电源管理、CPU、智能外设和精密模拟等功能的平台,可帮助实现轻松系统设计,从而让您对电池使用寿命的担心成为历史。

 

 

 

点击此处,了解 Wolverine

 

 

wolverine arrow如欲了解更多详情,访问网址:www.ti.com/wolverine