This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

数字地、模拟地问题?



您好,我目前参加的项目需要自己开发控制板,CPU选用430,现在关于地的划分产生了疑惑,模拟地和数字地是否需要区分,如果区分的话,在PCB布线时怎么区分,分区铺地,再通过0欧电阻相连,还是有其他的规定,因为我只用到了外接AD,所以有人说我不需要区分,请专家指点,谢谢!

  • 以前也看过AGND与DGND的问题,通常是不分离的。大多数情况下分离接地层会增加返回电流的电感,随着电感增加,电压噪声也会提高,而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高,因此,接地层应该连在一起

  • james,

    您好!

    就把模拟部分和数字部分一下呗,电源用磁珠分割,地用0欧电阻。

    主要是看您对模拟部分精度的要求了。

  • 一般都是要区分的吧?

    多费点事无非是多费点时间布板烦恼一点。

    显然AD说连接的外部电路(甚至简单到只有一个插座)是有地线也就是模拟地的,那么这个外部的模拟地到AD电路(或者cpu地)地线之间不能和数字电路的地线有共用段吧?

    这个其实随便在网络上搜索一下都能找到一些普适性的原则参考吧?

  • 随便说说的呀,具体可能考虑更多吧,例如大面积地时可能就说的不一定确切了。

    说是无非费一点时间,可能不靠自动布线的地方,是很烦人的,急人呀