我要实现的功能:通过固定按键改变DA(P6.6)输出电压,进行AD(P6.0)采样,然后进行12864显示。
目前的能达到效果:12864能正常显示其初始电压(1V),按键没反应。。。困惑了两天,求大神解答啊。
#include<msp430f169.h>
#include"12864LCD.h"
#include"Config.h"
#include"key1.h"
static uchar Flag=0; //标志变量
uint TEMP=0; //ADC值暂存变量
uchar temp,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7; //定义的变量,显示数据处理
uchar Temp_Value[5]; //显示用的电压数据,分离用放入数组准备调用
//*************************************************************************
// 数字量显示处理函数
//*************************************************************************
void Data_do(uint temp_d)
{
uint temp_1,temp_2;
A1=temp_d/1000; //分出千,百,十,和个位
temp_1=temp_d%1000;
A2=temp_1/100;
temp_2=temp_1%100;
A3=temp_2/10;
A4=temp_2%10;
}
//*************************************************************************
// 电压数据显示处理函数
//*************************************************************************
void Voltage_do(uint temp_d)
{
uint temp_1,temp_2;
ulong temp_3;
temp_3=(ulong)(temp_d)*250; //转换公式,ADC数字量转换为电压大小,注意数据类型
temp_d=temp_3/4095; //12位精度,除以4095
A5=temp_d/100; //分出百,十,和个位
temp_1=temp_d%100;
A6=temp_1/10;
temp_2=temp_1%10;
A7=temp_2;
Temp_Value[0]=A5+0x30;
Temp_Value[1]='.';
Temp_Value[2]=A6+0x30;
Temp_Value[3]=A7+0x30;
Temp_Value[4]='V';
}
//*************************************************************************
// ADC中断服务程序
//*************************************************************************
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
{
uchar j;
while((ADC12CTL1&0x01)==1); //如果ADC忙,则等待,否则读取ADC转换数值
Flag = 1 ;
TEMP = ADC12MEM0; //读取ADC转换值
Data_do(TEMP); //处理ADC值,用于显示,数字量
Voltage_do(TEMP); //处理ADC值,用于显示,模拟电压值
for(j=0;j<30;j++)
{
LCD_write_str(0x05,2,Temp_Value); //显示ADC的电压值
}
}
//***********************************************************************
// 系统时钟初始化,外部8M晶振
//***********************************************************************
void Clock_Init()
{
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
}
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
}
//*************************************************************************
// ADC初始化程序,用于配置ADC相关寄存器
//*************************************************************************
void ADC_Init()
{
P6SEL|=0x01; //选择ADC通道
ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_2 + REF2_5V + REFON; //ADC电源控制开,16个CLK,内部基准2.5V
ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0; //SMCLK做时钟源
ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0;
ADC12IE|= 0x01; //中断允许
ADC12CTL0|= ENC; //使能转换器
}
//DAC12初始化
void DAC12_0(void)
{
DAC12_0CTL |= DAC12CALON; // 启动效验DAC
while((DAC12_0CTL & DAC12CALON) != 0){_NOP();} // 等待效验完成
DAC12_0CTL = DAC12AMP_5 + DAC12IR + DAC12LSEL_0;
DAC12_0CTL |= DAC12SREF_0;
DAC12_0CTL |= DAC12ENC; // 启动DAC模块(DAC12LSEL_0时此句可以省)
}
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //看门狗初始化
Clock_Init(); //时钟初始化
Port_Init(); //端口初始化,用于控制IO口输入或输出
ADC_Init(); //初始化ADC配置
DAC12_0();
DAC12_0DAT =0x666;
delay_ms(100); //延时100ms
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
_EINT(); //使能中断
Flag=1; //标志位先置1
Port_init_1(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
while(1)
{
Key_Scan(); //键盘扫描,看是否有按键按下
if(key!=0xff) //如果有按键按下,则显示该按键键值1~4
{
switch(key)
{
case 1: DAC12_0DAT=DAC12_0DAT+0x666;break; //给不同的键赋键值,键值1,亮2个LED灯
case 2: DAC12_0DAT=DAC12_0DAT-0x03d; break; //给不同的键赋键值,键值2,亮2个LED灯
}
}
else
{
LED8=key; //没有按键的时候显示上次的键值
}
while(Flag==1)
{
ADC12CTL0 |= ADC12SC; //开启转换
ADC12CTL0 &= ~ADC12SC; //清零
Flag=0; //清零标志位
LCD_clear(); //清屏
LCD_Desk();
}
}
}