This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
板子用的Launch Pad G2553的。。我说的是用ccs调试的时候,按全速运行可以,点击停止(
)板子 就没反应了,例如下面的程序 (但有的程序点击停止后板子和全速运行一样)
//利用定时器扫描机械按键的原理消除抖动
#include <msp430G2553.h>
void P1_IODect();
void P13_Onclick();
void GPIO_Init();
void WDT_Init();
/*
* main.c
*/
void main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
GPIO_Init();
WDT_Init();
_enable_interrupts();
_bis_SR_register(LPM3_bits);
}
void GPIO_Init()
{
P1DIR|=BIT0+BIT6;
P1OUT|=BIT0;
P1OUT&=~BIT6;
P1REN|=BIT3;
P1OUT|=BIT3;
}
void WDT_Init()
{
WDTCTL=WDT_ADLY_16;
IE1|=WDTIE; //WDT中断使能
}
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)
{
P1_IODect();
//wdt定时中断独占中断向量,无需人工清楚工作标志位
// P1IFG=0;
}
void P1_IODect()
{
static unsigned int key_now=0; //变量出函数时候需要保留
unsigned int key_pass=0;
key_pass=key_now;
//查询IO输入寄存器
if(P1IN&BIT3) key_now=1;
else key_now=0;
if((key_pass==1)&&(key_now==0))
P13_Onclick();
}
void P13_Onclick()
{
P1OUT^=BIT0;
P1OUT^=BIT6;
}
对了我还想问一下 全速运行后,程序是不是就烧录到板子进去了
板子用的Launch Pad G2553的。。我说的是用ccs调试的时候,按全速运行可以,点击停止(
)板子 就没反应了,例如下面的程序 (但有的程序点击停止后板子和全速运行一样)
//利用定时器扫描机械按键的原理消除抖动
#include <msp430G2553.h>
void P1_IODect();
void P13_Onclick();
void GPIO_Init();
void WDT_Init();
/*
* main.c
*/
void main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
GPIO_Init();
WDT_Init();
_enable_interrupts();
_bis_SR_register(LPM3_bits);
}
void GPIO_Init()
{
P1DIR|=BIT0+BIT6;
P1OUT|=BIT0;
P1OUT&=~BIT6;
P1REN|=BIT3;
P1OUT|=BIT3;
}
void WDT_Init()
{
WDTCTL=WDT_ADLY_16;
IE1|=WDTIE; //WDT中断使能
}
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)
{
P1_IODect();
//wdt定时中断独占中断向量,无需人工清楚工作标志位
// P1IFG=0;
}
void P1_IODect()
{
static unsigned int key_now=0; //变量出函数时候需要保留
unsigned int key_pass=0;
key_pass=key_now;
//查询IO输入寄存器
if(P1IN&BIT3) key_now=1;
else key_now=0;
if((key_pass==1)&&(key_now==0))
P13_Onclick();
}
void P13_Onclick()
{
P1OUT^=BIT0;
P1OUT^=BIT6;
}
对了我还想问一下 全速运行后,程序是不是就烧录到板子进去了