This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

菜鸟困惑1__430 IO作为输出时是否需要设置PxREN寄存器启动拉电阻功能



430 IO作为输出时是否需要设置PxREN寄存器启动拉电阻功能

  • msp430的IO口上下拉电阻值在20~50k欧,一般取35k欧的典型值作为参考。

    具体是否使用上下拉电阻,要根据具体应用来选择。

    上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,下拉电阻是用来吸收电流。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉电阻也是类似的道理

  • 谢谢,我是想知道,当我把IO设为输出时,是否需要操作PxREN寄存器,我不去管它是输出正常,但是我如果把他设为1时输出发现有异常,点LED灯的时候灯是微亮的

  • 作为输出的时候没有使用上拉的必要,一般在作为输入的时候使用。