This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

普通家用遥控器里的那种455KHz晶体能不能用在msp430上?



就是那种方块型的,以前普通红外遥控器里都是这个好像,

如果能用,有没有什么不同点需要注意?

  • 按照该晶振的使用方法,将震荡信号输入,震荡器接口的输入端就行了。

    其实最简单的就是那种有源晶振,只需要一个MCU的震荡信号输入接口就行。

    无源的基本上都相似,两个接口都要连接。

    反正你就仿照接入其他单片机的方式连接就行了,其实单片机的振荡器接口都是一样的。

  • 你好,

    你姐455K的晶体的作用是?

    455K可以作为低频时钟的输入,挂着TX1上,设置为ACLK的时钟基准。

    但是通常很少有人这样用455K的ACLK。