Part Number: MSP430F4152
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
目前我用这款单片机写了一个定时器,对ADS1118持续检测温度的持续。但现在使用中遇到下列问题:
1.我在用定时器的时候,如果不打断点看数据,都能正常跑,而一旦需要打断点的时候,定时器就莫名奇妙的跑飞了,中断就进不去了,代码如下
void initTIMERA(void)
{
CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
CCR0 = 409-1;
TACTL = TASSEL_1 + ID_2 + MC_1 + TACLR; // ACLK/4, T=409/(32768/4) 约 50ms, Up to CCR0
TAR = 0;
}
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
// P3OUT ^= BIT4;
Status.TimerFlag = 1;
Status.CNT++;
TA0CTL = 0x0190;
}
2.我在程序中调用了log() 函数,我把这个函数屏蔽的时候,程序都正常,但是一旦使用,发现程序就会把我前面的数据都清空掉;
3.时钟用例程中的代码,我不确定是否与系统时钟有关,低功耗的配置目前还没打开。
SCFI0 |= FN_4; // x2 DCO freq, 8MHz nominal DCO
SCFQCTL = 121; // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 Mhz
FLL_CTL0 |= DCOPLUS + XCAP11PF; // DCO+ set so freq= xtal x D x N+1 D:2(default) ; load capacitance 11pf for xtal
大致就这3个方面。主要是看看能否解决一下。
现在卡在log函数里,导致无法计算温度值。
int main(void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
SetSysCLK();
initTIMERA();
initUart();
initSPI();
SetLEDInit();
SetRef_IC();
SetSwitchEN();
initlcd();
disp_full();
__delay_cycles(5000000);
disp_clr();
disp_unit();
_EINT();
// _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
while(1)
{
UartTx();
//每50 ms 进行写配置/读返回数据
if(Status.TimerFlag == 1)
{
Status.TimerFlag = 0;
switch(Status.CNT)
{
//1st 热电阻、传感器、热电偶
case 1:
THR_TEMP_SET(0);
break;
case 2:
THR_TEMP_SET(1);
THR_TEMP_RETURN();
break;
case 3:
TEMP_SENSOR_SET(0);
break;
case 4:
TEMP_SENSOR_SET(2);
TEMP_SENSOR_RETURN();
break;
case 5:
TC_TEMP_SET(0);
break;
case 6:
TC_TEMP_SET(3);
TC_TEMP_RETURN();
break;
case 7:
temp_convert();
// Print_Data();
Status.CNT = 0;
if(((Status.TC_CAT/10) >= 0) && ((Status.TC_CAT/10) < 100))
{
if(Status.overFlag == 1){
Status.overFlag = 0;
disp_clr();
}
disp_num(Status.TC_CAT/10);
}
if((Status.TC_CAT/10) >= 100)
{
disp_clr();
disp_bar();
Status.overFlag = 1;
}
break;
default:
break;
}
}
// _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3
// _NOP(); // Required only for C-spy
}
return 0;
}
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIA0TX_ISR (void)
{
if(IFG2 & UCB0TXIFG) //SPI中断
{
IFG2 &= ~BIT3;
// do SPI stuff
if(Status.SPIFlag == 0 ){} //热电阻、热电偶、内部传感器配置第1次,把垃圾数据丢掉
if(Status.SPIFlag == 1 ){ //热电阻配置第2次,把数据取出
if(UCB0TXBUF == 0xB4){
Status.THRtemp_H = UCB0RXBUF;
Status.temp_test = 1;
}
if(UCB0TXBUF == 0x8B){
Status.THRtemp_L = UCB0RXBUF;
Status.temp_test++;
}
}
if(Status.SPIFlag == 2 ){ //传感器配置第2次,把数据取出
if(UCB0TXBUF == 0x84)
Status.SENSOR_H = UCB0RXBUF;
if(UCB0TXBUF == 0x9B)
Status.SENSOR_L = UCB0RXBUF;
}
if(Status.SPIFlag == 3 ){ //热电偶配置第2次,把数据取出
if(UCB0TXBUF == 0x84)
Status.TCtemp_H = UCB0RXBUF;
if(UCB0TXBUF == 0x8B)
Status.TCtemp_L = UCB0RXBUF;
}
}
}
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
// P3OUT ^= BIT4;
Status.TimerFlag = 1;
Status.CNT++;
// TA0CTL = 0x0190;
}