各位大神,最近在做CC3200,然后购买了ti公司生产的LauchPad。刚接触没有多久,每次下载程序都需要debug,想要直接下载,因为debug容易死机(电脑不咋地)。想请教一下怎样设置才能直接下载程序,如果不能设置的话,能不能生成hex文件,用其他软件配合下载。我用的是CCS6.01版本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
相信这个链接 http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/10741.aspx 会对你有所帮助
之前看过这个链接,还是没有找到相关设置的位置。能给个截图吗?最好是有生成hex设置到使用Uniflash下载的的操作流程。麻烦你了
现在debug 已经可以连接到板子了,原因是因为我用的sdk 是1.1.0的,降到1.0.0 就好用了,uniflash 下是可以连接的,但是烧写的时候有问题,service pack update 的时候 最后会打印 ERROR: Service Pack file is missing from the user's File System. Operation Cancelled.,请帮忙看看这是为什么啊!