Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
MSP430G2553实现LCD1602的字符显示,而且是半字节的,用的是P2口的高四位。使用时注意单片机和LCD1602共地。
/*********************************************************************
*
* LCD1602显示之高四位相连的方法
*
* 描述:4线数据宽度,操作Lcd1602
* 在LCD1602屏幕上第一行显示 Hello!LCD1602
* 第二行显示 MSP430G2553
* 硬件电路:MSP430g2553
* 硬件连接:
* MSP430与LCD连接信息
* LCD1602,4位接口,即使用D4-D7数据口,D0-D3不接入MCU
* PIN1 --> 地
* PIN2 --> VCC(一定要接+5V)
* PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (一定要接好,否则没有任何显示)
* PIN4 --> RS --> P1.6
* PIN5 --> R/W --> GND
* PIN6 --> EN --> P1.7
* PIN7 --> D0不接
* PIN8 --> D1不接
* PIN9 --> D2不接
* PIN10 --> D3不接
* PIN11 --> D4 --> P2.4
* PIN12 --> D5 --> P2.5
* PIN13 --> D6 --> P2.6
* PIN14 --> D7 --> P2.7
* PIN15 --> VCC
* PIN16 --> 地
* 调试器:MSP430FET全系列JTAG仿真器
* 调试软件: CCS5.1.1 编译
*****************************************************************/
#include <intrinsics.h>
#include <msp430g2253.h>
#include <msp430.h>
/*****************************************************
端口定义
****************************************************/
#define LCD_EN_PORT P1OUT //以下2个要设为同一个口
#define LCD_EN_DDR P1DIR
#define LCD_RS_PORT P1OUT //以下2个要设为同一个口
#define LCD_RS_DDR P1DIR
#define LCD_DATA_PORT P2OUT //以下3个要设为同一个口
#define LCD_DATA_DDR P2DIR //一定要用高4位
#define LCD_RS BIT6
#define LCD_EN BIT7
#define LCD_DATA BIT7|BIT6|BIT5|BIT4 //4位数据线连接模式
/***************************************************
预定义函数
**************************************************/
void LCD_init(void);
void LCD_init_first(void);
void LCD_en_write1(void); //上升沿使能
void LCD_en_write2(void); //下降沿使能
void LCD_write_command(unsigned char command);
void LCD_write_data(unsigned char data);
void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char *s);
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y, unsigned char data);
void delay_1ms(void);
void delay_nus(unsigned int n);
void delay_nms(unsigned int n);
unsigned char LCDBuf1[]={"Hello!LCD1602"}; //第一行要显示的内容
unsigned char LCDBuf2[]={"MSP430G2553"}; //第二行要显示的内容
/********************************************
主函数
*******************************************/
void main()
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
LCD_init_first();
LCD_init();
delay_nms(100);
LCD_write_string(0,0,LCDBuf1);
delay_nms(10);
LCD_write_string(0,1,LCDBuf2);
}
/********************************************
LCD液晶操作函数
*******************************************/
void LCD_init_first(void) //LCD1602液晶初始化函数(热启动)
{
delay_nms(500);
LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA; //数据口方向为输出
LCD_EN_DDR|=LCD_EN; //设置EN方向为输出
LCD_RS_DDR|=LCD_RS; //设置RS方向为输出
delay_nms(50);
LCD_write_command(0x30);
delay_nms(50);
LCD_write_command(0x30);
delay_nms(5);
LCD_write_command(0x30);
delay_nms(500);
}
/*****************************************
*
* LCD1602液晶初始化函数
*
****************************************/
void LCD_init(void)
{
delay_nms(500);
LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA; //数据口方向为输出
LCD_EN_DDR|=LCD_EN; //设置EN方向为输出
LCD_RS_DDR|=LCD_RS; //设置RS方向为输出
delay_nms(500);
LCD_write_command(0x28); //4位数据接口
delay_nms(50);
LCD_write_command(0x28); //4位数据接口
delay_nms(50);
LCD_write_command(0x28); //4位数据接口
delay_nms(50);
LCD_en_write2();
delay_nms(50);
LCD_write_command(0x28); //4位数据接口
delay_nms(500);
LCD_write_command(0x01); //清屏
LCD_write_command(0x0c); //显示开,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06); //设定输入方式,增量不移位
delay_nms(50);
}
/*****************************************
*
* 液晶使能上升沿
*
****************************************/
void LCD_en_write1(void)
{
LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;
delay_nus(10);
LCD_EN_PORT|=LCD_EN;
}
/*****************************************
*
* 液晶使能下降沿
*
****************************************/
void LCD_en_write2(void)
{
LCD_EN_PORT|=LCD_EN;
delay_nus(10);
LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;
}
/*****************************************
*
* 写指令函数
*
****************************************/
void LCD_write_command(unsigned char command)
{
delay_nus(16);
P2SEL=0x00;
LCD_RS_PORT&=~LCD_RS; //RS=0
LCD_en_write1();
LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位
LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写高四位
delay_nus(16);
LCD_en_write2();
command=command<<4; //低四位移到高四位
LCD_en_write1();
LCD_DATA_PORT&=0x0f; //清高四位
LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写低四位
LCD_en_write2();
}
/*****************************************
*
* 写数据函数
*
****************************************/
void LCD_write_data(unsigned char data)
{
delay_nus(16);
P2SEL=0x00;
LCD_RS_PORT|=LCD_RS; //RS=1
LCD_en_write1(); //E上升沿
LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位
LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写高四位
delay_nus(16);
LCD_en_write2();
data=data<<4; //低四位移到高四位
LCD_en_write1();
LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位
LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写低四位
LCD_en_write2();
}
/*****************************************
*
* 写地址函数
*
****************************************/
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
{
unsigned char address;
if (y == 0) address = 0x80 + x;
else address = 0xc0 + x;
LCD_write_command( address);
}
/*****************************************
*
*LCD在任意位置写字符串,列x=0~15,行y=0,1
*
****************************************/
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
{
LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
while (*s) //写显示字符
{
LCD_write_data( *s );
s++;
}
}
/*****************************************
*
* LCD在任意位置写字符,列x=0~15,行y=0,1
*
****************************************/
void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data)
{
LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
LCD_write_data( data);
}
/*****************************************
*
* 1us延时函数
*
****************************************/
void delay_1us(void)
{
asm("nop");
}
/*****************************************
*
* N us延时函数
*
****************************************/
void delay_nus(unsigned int n)
{
unsigned int i;
for (i=0;i<n;i++)
delay_1us();
}
/*****************************************
*
* 1ms延时函数
*
****************************************/
void delay_1ms(void)
{
unsigned int i;
for (i=0;i<1140;i++);
}
/*****************************************
*
* N ms延时函数
*
****************************************/
void delay_nms(unsigned int n)
{
unsigned int i=0;
for (i=0;i<n;i++)
delay_1ms();
}