This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好,
我首先在包含了stdio.h和string.h头文件的main函数中对fputc和fputs进行重定义,代码如下:
int fputc(int ch,FILE *f) { while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = ch; UCA0TXBUF = ch&0xff; while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));//等待发送完成 return ch; } int fputs(const char *_ptr, register FILE *_fp) { unsigned int i, len; len = strlen(_ptr); for(i=0 ; i<len ; i++){ while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = _ptr[i]; UCA0TXBUF = _ptr[i]&0xff; while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));//等待发送完成 } return len; }
printf能够输出hello world这样的字符串,但是用到如"%d"等格式符号时就出现了问题。
具体代码如下:
int main(void) { int i=0; uint8_t buff1[4] = {0x00,0x01,0x02,0x03}; uint32_t buff2; float buff3; WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer InitSystemClock(); InitUART(); buff2 = (((uint32_t)buff1[0])<<24)| (((uint32_t)buff1[1])<<16)| (((uint32_t)buff1[2])<<8)| buff1[3]; //将4个8位数据组合成一个uint32_t的数据,符合原始数据长度 buff3 = (float)buff2; // UARTSendString(buff1,4); // for(i=0;i<4;i++) // { // UARTSendString(buff1[i],) // } // printf("hello world!!"); for(i=0;i<4;i++) { printf("buff1[%d] = %x\n",i,buff1[i]); } printf("buff2[1] = %u\n",buff2); printf("buff3[1] = %f\n",buff3); // printf("i = %d \n",i); return 0; }
一开始我对现project的properties中的“level of printf support required”中的设置为'minimal',这个时候通过串口只能够打印出int格式的数,也只会打印一次;
当我把设置改为'full'来满足我需要打印16进制数的要求时,串口不仅一直在打印%前的语句,而且需要打印的16进制数也打印不出来;对于在‘minimal’时能够按要求打印的int格式的数也是一直打印,串口助手打印出来的是这样的:
它好像一直卡在buff1[1]的printf中没有跳到下一步。但如果设置是‘minimal’的时候,串口助手显示的是:
请帮我看看应该怎么修改我的代码或者配置,谢谢各位!
你好,代码和串口助手输出结果如下:
int main(void) { int i=0; uint8_t buff1[4] = {0x00,0x01,0x02,0x03}; uint32_t buff2; float buff3; WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer InitSystemClock(); InitUART(); buff2 = (((uint32_t)buff1[0])<<24)| (((uint32_t)buff1[1])<<16)| (((uint32_t)buff1[2])<<8)| buff1[3]; //将4个8位数据组合成一个uint32_t的数据,符合原始数据长度 UARTSend4B(buff2); buff3 = (float)buff2; for(i=0;i<4;i++) { printf("buff1[%d] = %x\n",i,buff1[i]); } printf("buff2 = %u\n",buff2); printf("buff3 = %f\n",buff3); return 0; }
在properties里面设置printf是'minimal',因为设置成full的时候会一直不断输出‘buff[1]=0‘。’
#include <msp430.h> #include "stdint.h" #include <stdio.h> #include <string.h> #define BufferSize 3 uint8_t tx_buffer[BufferSize] = {0,1,2}; /* * @fn: void InitSystemClock(void) * @brief: 初始化系统时钟 * @para: none * @return: none * @comment:初始化系统时钟 */ void InitSystemClock(void) { /*配置DCO为1MHz*/ DCOCTL = CALDCO_1MHZ; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; /*配置SMCLK的时钟源为DCO*/ BCSCTL2 &= ~SELS; /*SMCLK的分频系数置为1*/ BCSCTL2 &= ~(DIVS0 | DIVS1); } /* * @fn: void InitUART(void) * @brief: 初始化串口,包括设置波特率,数据位,校验位等 * @para: none * @return: none * @comment:初始化串口 */ void InitUART(void) { /*复位USCI_Ax*/ UCA0CTL1 |= UCSWRST; /*选择USCI_Ax为UART模式*/ UCA0CTL0 &= ~UCSYNC; /*配置UART时钟源为SMCLK*/ UCA0CTL1 |= UCSSEL1; /*配置波特率为9600@1MHz*/ UCA0BR0 = 0x68; UCA0BR1 = 0x00; UCA0MCTL = 1 << 1; /*使能端口复用*/ P1SEL |= BIT1 + BIT2; P1SEL2 |= BIT1 + BIT2; /*清除复位位,使能UART*/ UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; } /* * @fn: void UARTSendString(uint8_t *pbuff,uint8_t num) * @brief: 通过串口发送字符串 * @para: pbuff:指向要发送字符串的指针 * num:要发送的字符个数 * @return: none * @comment:通过串口发送字符串 */ void UARTSendString(uint8_t *pbuff,uint8_t num) { uint8_t cnt = 0; for(cnt = 0;cnt < num;cnt ++) { while(UCA0STAT & UCBUSY);//只要UCBUSY位(UCA0STAT的最低位)是1,就无法跳出这个while循环,不会执行到下一句 //__delay_cycles(5000); UCA0TXBUF = *(pbuff + cnt); } } /* * @fn: void PrintNumber(uint16_t num) * @brief: 通过串口发送数字 * @para: num:变量 * @return: none * @comment:通过串口发送数字 */ void PrintNumber(uint16_t num) { uint8_t buff[6] = {0,0,0,0,0,'\n'}; uint8_t cnt = 0; for(cnt = 0;cnt < 5;cnt ++) { buff[4 - cnt] = (uint8_t)(num % 10 + '0'); num /= 10; } UARTSendString(buff,6); } /* * @fn: void UARTSendByte(uint8_t buff) * @brief: 通过串口发送一个字节 * @para: pbuff:指向要发送字节的指针 * @return: none * @comment:通过串口发送字符串 */ void UARTSendByte(uint8_t buff) { while(UCA0STAT & UCBUSY); UCA0TXBUF = buff; } /* * @fn: void UARTSend4B(uint32_t buff) * @brief: 通过串口发送四个字节 * @para: buff:要发送的字节 * @return: none * @comment:拆成4个字节,一个一个分别发送 */ void UARTSend4B(uint32_t buff) { uint8_t SendBuffer[4]; int i; SendBuffer[0] = (buff>>24)&0xff; SendBuffer[1] = (buff>>16)&0xff; SendBuffer[2] = (buff>> 8)&0xff; SendBuffer[3] = (buff )&0xff; /*将32位数据拆成4个8位数据,一个一个向串口发送*/ for(i=0;i<4;i++) { UARTSendByte(SendBuffer[i]); } } int fputc(int ch,FILE *f) { while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = ch; UCA0TXBUF = ch&0xff; while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));//等待发送完成 return ch; } int fputs(const char *_ptr, register FILE *_fp) { unsigned int i, len; len = strlen(_ptr); for(i=0 ; i<len ; i++){ while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = _ptr[i]; UCA0TXBUF = _ptr[i]&0xff; while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));//等待发送完成 } return len; } //int putchar(int c) //{ // if(c == '\n') // { // while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = '\r'; // } // while(UCA0STAT & UCBUSY); // UCA0TXBUF = c; //return c; //} //int fputc(int c,FILE *f) //{ // // UCA0TXBUF = c; // while(UCA0STAT & UCBUSY); // return c; //} /* * main.c */ int main(void) { int i=0; uint8_t buff1[4] = {0x00,0x01,0x02,0x03}; uint32_t buff2; float buff3; WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer InitSystemClock(); InitUART(); buff2 = (((uint32_t)buff1[0])<<24)| (((uint32_t)buff1[1])<<16)| (((uint32_t)buff1[2])<<8)| buff1[3]; //将4个8位数据组合成一个uint32_t的数据,符合原始数据长度 UARTSend4B(buff2); buff3 = (float)buff2; printf("buff1[1] = %x\n",buff1[1]); // for(i=0;i<4;i++) // { // printf("buff1[%d] = %x\n",i,buff1[i]); // } // printf("buff2 = %u\n",buff2); // // printf("buff3 = %f\n",buff3); // UARTSendString(buff1,4); // for(i=0;i<4;i++) // { // UARTSendString(buff1[i],) // } // printf("hello world!!"); // printf("buff2[1] = %u\n",buff2); // printf("buff3[1] = %f\n",buff3); // printf("i = %d \n",i); return 0; }
这是我整个工程的代码,我用的开发板是msp-exp430g2et。
您给的第一个链接参考的是一个百度文档,它针对的是液晶屏的printf和scanf的使用;
第二个链接参考的github网站代码我好像也参考过,但是编译无法通过;另一个html显示好像不太全,没有看到贴上来的代码。
你好,在下面这个函数中:
void UARTSend4B(uint32_t buff) { uint8_t SendBuffer[4]; int i; SendBuffer[0] = (buff>>24)&0xff; SendBuffer[1] = (buff>>16)&0xff; SendBuffer[2] = (buff>> 8)&0xff; SendBuffer[3] = (buff )&0xff; /*将32位数据拆成4个8位数据,一个一个向串口发送*/ for(i=0;i<4;i++) { UARTSendByte(SendBuffer[i]); } }
buff 的类型还是32位并没有改变,而SendBuffer是8位。这是一个问题。
将buff2的这段代码中buff1[3]也加上强制转换:
buff2 = (((uint32_t)buff1[0])<<24)|
(((uint32_t)buff1[1])<<16)|
(((uint32_t)buff1[2])<<8)|
((uint32_t)buff1[3]);
以及buff1是8位,所以应该用%o.
printf("buff1[1] = %o\n", buff1[1]);