RT!
最近项目使用MSP430芯片,所以开始摸索MSP有关的知识,因为CCS软件也是初次使用,所以遇到一些即便是初级问题,也不知道问题出在哪里。
昨天刚安装了CCS 6.0,具体子版本号就不知道了,但肯定是最新的(因为我是在线安装的);同时也下载了最新的MSP430ware(MSP430ware_1_95_00_32_setup)。
我启动CCS,打开MSPware包中的随便一个Example实例程序,就报错啊,诸如:
symbol 'ADC12IE' could not be resolved
#20 identifier "XXXX " is undefined
请问是不是我CCS设置有问题,该如何解决?
另外,初次来论坛,还不是太熟,不知道提问的板块合不合适,望谅解!