Part Number: MSP430FR6047
1. 用于其他流量校准时,校准方法是否相同。
2. 在例程中只能看见USS_runAlgorithmsFixedPoint这个函数调用,但无法看到具体的内容,该部分.c文件也无法找到,是否该部分算法是保密的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: MSP430FR6047
1. 用于其他流量校准时,校准方法是否相同。
2. 在例程中只能看见USS_runAlgorithmsFixedPoint这个函数调用,但无法看到具体的内容,该部分.c文件也无法找到,是否该部分算法是保密的。
您好,
1. 用于其他流量校准时,校准方法是否相同。
您问的是其他液体的校准方法是否与水的校准方法相同吗?如果是的话,您具体指的是什么类型的液体?
2. 在例程中只能看见USS_runAlgorithmsFixedPoint这个函数调用,但无法看到具体的内容,该部分.c文件也无法找到,是否该部分算法是保密的。
是的,这一部分是预编译库的一部分。
1.是的。液体暂时还没有确定,可能会对多种液体进行校准。如果和水不相同,是否能够在程序上修改校准这部分呢?
根据液体类型,声速会因液体而异。 理论上软件应该能够以与水相同的方式计算 atof、dTOF 等,但工程师并不太了解水以外的其他液体。 对于不同液体的校准,应该与水相同,只是不同的系数。 每个系统都需要根据液体进行计算。
工程师需要确认下其他哪些液体会与水一样。
后面可能涉及到多种液体的修改,我们想测试数据然后对这部分系数进行修改,但是现在不了解校准系数这部分应该如何修改。
你好,我还有个问题 在USS软件中有个Mete Constant参数设置,我知道直径=20mm,长度是100mm算的时候应该以什么样得公式来计算呢,需要换算成(单位米)计算吗
我还有个问题 在USS软件中有个Mete Constant参数设置,我知道直径=20mm,长度是100mm算的时候应该以什么样得公式来计算呢,需要换算成(单位米)计算吗
以下是流速计算公式:VFR = Meter Constant * dTOF/(absTOFups*absTOFdns)
使用参考表中的特定流速读数,我们可以从软件中获得 dTOF 和 absTOF 值。 然后可以根据此公式获得Meter Constant value。 您无需考虑直径和长度的单位。
后面可能涉及到多种液体的修改,我们想测试数据然后对这部分系数进行修改,但是现在不了解校准系数这部分应该如何修改。
如果您是在不估算温度的情况下运行校准方法,那么校准方法与液体类型应该无关。 您具体是不知道如何修改哪种校准因子?